This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:CCS/TMS320F28076:CCS9.3 F28076不能从闪存引导

Guru**** 2814415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998735/tms320f28076-ccs-tms320f28076-ccs9-3-f28076-doesn-t-boot-from-flash

器件型号:TMS320F28076

我使用 CCS9.3开发了固件;如果我使用调试启动固件(连接了 XDS110探针)、则一切正常。 当我添加1600个值的代码数组(uint16_t array[1600])并尝试开始使用 时,问题就会开始。 我加载了固件、 电路板电源并再次为其加电、我的固件无法正常工作。 我在添加1500个值的数组时进行了检查、一切都正常。

我在 Resource Explorer 的工程示例(GPIO_ex2_toogle)中创建了相同的数组(uint16_t 数组[1600])、情况也是一样的。 固件在电源复位后无法从闪存引导。

我需要您的帮助...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr Palak、  

    当数组有1500个值时、该行为是否与标准示例(GPIO_ex2_toggle)相同?

    谢谢、
    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr Palak、

    您能否尝试此操作并查看是否有帮助?: 在 F28x_codestartbranch.asm 中禁用看门狗(WD_DISABLE .set 0; 应在此    asm 文件中替换为 WD_DISABLE .set 1)。  这有助于在到达 main()之前避免看门狗复位。  如果应用程序中有很多全局变量、在到达 main 之前、cinit 例程可能需要更多的时间来初始化所有全局变量。  在此期间、看门狗可能会过期、因此建议将其禁用。  您可以根据应用程序的需要在 main()中再次启用它。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、行为是相同的、固件在电源复位后无法从闪存引导。

    我将 CCS9.3更改为 CCS10.1、现在一切都正常。

    谢谢、此致、

    Piotr