This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280270:可以将 F280230#39;s 代码直接下载到 F280270中

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001413/tms320f280270-can-f280230-s-code-be-downloaded-into-f280270-directly

器件型号:TMS320F280270

您好!

是否可以将 F280230的代码直接下载到 F280270中?  我的观点:是的。

F280230以40MHz 运行、而 F280270以50MHz 运行。 它们具有用于配置时钟的相同系统寄存器。  

其他则是相同的。

如果正确、请告诉我。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    正确、唯一的区别是270上的最大 CPU 时钟为50MHz、而230 40MHz。  客户可以以相同的40MHz 为270计时、以获得与230相同的性能。

    最棒的

    Matthew