This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:我们是否仍有适用于 v3.1.19.0的安装程序?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000828/tms320f2812-do-we-have-the-installer-s-still-available-for-v3-1-19-0

器件型号:TMS320F2812

我的客户将此器件用于他们仍在维护的传统设计中、并正在寻找 CCS v3.1.19.0的安装程序。 具有此环境的 PC 可能会死亡、因此他们希望在其他地方重复该环境。


我无法在线找到它-我们是否仍有可供客户使用的安装程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题是通过私下讨论解决的