This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:X2 GPIO-18

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001139/launchxl-f280049c-x2-gpio-18

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

查看注意到的数据表时钟源图7-13显示了 XTAL 引脚 X1、X2和 Launch Pad 原理图 GPIO18可以发送到 Booster 接头、而不是默认情况下。

然后、我看到 SDK-FOC 电机软件将 GPIO-18配置为输入、但在配置 MOSC 之后。

软件是否应将 GPIO18配置为用作 X2引脚、GPIO_18_XCLKOUT 或删除以下配置? 当 X2是 XTAL 或谐振器输入时、GPIO18被配置会引起什么类型的混乱?

 // GPIO18->保留(GPIO 为 N/A)
GPIO_setMasterCore (18、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_18_GPIO18);//GPIO_18_XCLKOUT
GPIO_setDirectionMode (18、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (18、GPIO_PIN_TYPE_STD);  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    当使用 XTAL (即 OSCOFF = 0)时、X2/GPIO18引脚变为 X2、因此任何 GPIO18配置为无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    但是、当 MOSC 是 XTAL 时、如何使用 GPIO18、移除 R35并在 R31、R38上放置0r、如 Launch Pad 原理图所示。 在 X2上有 XTAL 时、R35是 DNP。 我们是否必须移除 XTAL 并使用内部时钟?

    谢谢 Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果您使用的是 XTAL、则 GPIO18不可用、因为 XTAL 同时需要 X1和 X2/GPIO18。 但是、如果您不使用 XTAL、而是使用 INTOSC2、则 GPIO18可供使用。

    要使用 GPIO18 (即应用不使用 XTAL)、请移除 R31并将0欧姆电阻安装到 R28 (GPIO18_BP)。 您不需要移除 XTAL、但需要在 R35上安装1k Ω 电阻。 该1k Ω 电阻将用作下拉电阻、以满足 TRM 中突出显示的 X1下拉要求。

    让我们知道这是否仍然不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="146390" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001139/launchxl-f280049c-x2-gpio-18/3698990 #3698990"]但是、如果您不使用 XTAL 而是 INTOSC2、则 GPIO18可供使用。[/quot]

    这是原理图注释如何使用 GPIO18和有源 XTAL 的问题。 该注释假定读者了解 INTOS2被强制将 GPIO18路由至 Booster 接头。 我有点怀疑这种情况、但再次感谢您确认使用 GPIO18的方法更加复杂   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为 GI 提供帮助。 我将与 launchpad 团队核实、看看他们是否可以更新并澄清原理图中的注释。