This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:如何在 DMC 库上为 COMTN_TRIG_MACRO 设置虚拟计时器以驱动 BLDC

Guru**** 2526930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000821/c2000ware-motorcontrol-sdk-how-to-setup-virtual-timer-for-comtn_trig_macro-on-dmc-library-to-drive-bldc

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好。

我想使用 C2000 DMC 库来驱动无传感器 BLDC 电机。 我参考这个方框图。

我想了解一下虚拟计时器、COMTN_TRIG_MACRO 的输入。
我需要如何为 COMTN_TRIG_MACRO 准备虚拟计时器?

我认为虚拟计时器是计时器计时器。 它是否需要与某个模块同步? 例如 PWM 周期? 还是自由运行计时器(节拍数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看以下链接、controlSUITE 中有两个无传感器 BLDC 示例项目。 您可以参考该示例并将其迁移到更新的 C2000控制器。

    [常见问题解答]用于电机控制的 C2000 MCU 入门

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/855709

    [引用 userid="65074" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000821/c2000ware-motorcontrol-sdk-how-to-setup-virtual-timer-for-comtn_trig_macro-on-dmc-library-to-drive-bldc ]我想知道有关 COMTN_TRIG_MACRO 的虚拟计时器输入。
    我需要如何为 COMTN_TRIG_MACRO 准备虚拟计时器?

    如果 PWM 计时器不是高频电机、则可以直接将其用作虚拟计时器。