This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999917/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

根据 TMS320F2837xS 数据表 SPRS881J、 TMS320F28377S 有四个16位或12位 ADC、但在 TRM SPRUHX5G PCLKCR13说明中、声明  为 ADC_C 保留 PCLKCR13配置。 这是否意味着 无法为 TMS320F28377S 启用或禁用 ADC_C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesan、

    感谢您将此事提请我们注意。  如果您参考数据表的表5-1 "器件比较"、您会发现337P-ZWT 和176P-PTP 具有4个 ADC、而100P-PZP 具有2个 ADC、这些 ADC 支持 F28377S 器件型号的16位和12位分辨率 、无论引脚数如何、 对于 F28377S 系列、ADC_C 外设时钟应该存在并可配置。  当前正在检查文档以查看 TRM SPRUHX5G 在何处省略了此内容。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesan、

    我已经提交了一个 TT、要求更正 TRM SPRUHX5G 中的 PCLKCR13文档、以包含 ADC_C 外设时钟位。  TRM 的下一个修订版应该具有更新的寄存器。

    此致、

    Joseph