This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:启动 FSI 偏斜补偿实用程序错误

Guru**** 2532350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998674/tms320f280049c-launch-the-fsi-skew-compensation-utility-error

器件型号:TMS320F280049C

现在、我想使用 "快速串行接口(FSI)偏斜补偿" SPRACJ9中提到的"FSI 偏斜补偿实用程序"、我下载最新的 Java 平台(JDk-16.0.1)并安装它、然后 将 Java 正确添加到我的 PC 路径中、 但是,当我  尝试运行我们的附属 GUI 工具(从">www.ti.com/.../spracj9."下载)时,会显示以下一些错误,我无法成功运行它,您能为我提供帮助吗? Java 软件包是否真的很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是您的 Java 版本存在的问题。

    您可以尝试 JRE 吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JRE 版本应该可以正常工作。 我在我的系统上进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您是对的,我下载了 JRE,工作 正常,JDK 无法工作,您可以建议您的存储器