This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:适用于 Linux 的 C24x 编译器

Guru**** 2510035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000134/tms320lf2407a-c24x-compiler-for-linux

器件型号:TMS320LF2407A

我正在与一位客户合作、寻找一款可在现代 Linux 环境中运行的 C24x 编译器。 查看我们所有的内部和外部编译器下载页面、我可以找到最接近的内容是 CCS 3.3 for Windows (我认为它包含 C24x 编译器)。 我们只是在寻找编译器、不需要 CCS 等 IDE。

这样的东西是否存在?

客户声称已获得用于 Solaris 的7.00版(尽管我也找不到)。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="111013" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000134/tms320lf2407a-c24x-compiler-for-linux "]是否存在这样的内容?

    不幸的是、不  C24x 编译器的最新版本为7.04版。  当时,支持的主机包括 Windows、Sun Solaris 和惠普公司的一个工作站,称为 HP 9000。  这些文件均不可公开下载。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我假设 C24x 编译器与 CC3.3捆绑在一起。 我正在阅读有关 Windows 10上 CCS3.3的说明、并遇到了以下限制:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html#known-limitations

    这是否意味着必须获取 C24x 编译器的"独立"版本才能在64位 Windows 系统上成功运行?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    CCSv3.x 中的组件管理器可用于交换正在使用的编译器版本。  与在工程中指定要使用的编译器的现代 CCS 不同、以前它对 CCS 应用程序是全局的。  组件管理器在 Windows 10上不起作用、因此您无法将其用于将编译器版本 X 替换为编译器版本 Y

    另请注意、 可供下载的 CCSv3.3映像不包含24x 编译器。  要获得24x 支持、需要使用可供购买的 C2000 CCS3.3映像。

    此致、

    John