This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-EP:GJZ 封装的 BSDL 文件

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999576/sm320f28335-ep-bsdl-file-for-gjz-package

器件型号:SM320F28335-EP

大家好、

我们的客户正在寻找 SM320F28335GJZMEP 的正确 BSDL 文件。 在设计工具和仿真页面中、有 PGF、ZHH、ZJZ 和 PTP、根据客户的说法、它们不适合 GJZ 封装。 您能否确认我们是否有适用于  GJZ 封装的 BSDL 文件?  

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我正在与我们的设计团队核实176 BGA (GJZ)的 BSDL 文件是否可用。  由于时区差异、这可能需要一些时间、但希望下周能再次与您联系、了解更多详细信息。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    SM320F28335GJZMEP 是 TMS320F28335ZJZ 的高可靠性等效器件之间的主要差异之一是引线式和无铅焊球成分。  因此、客户应该能够使用适用于 GJZ 封装的 ZJZ BSDL 文件。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo