请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 使用 CCS 版本构建项目:10.3.1.00003。 编译器版本为 v6.1.3。 该工程已成功编译、并按预期在调试模式和独立模式下运行。
使用 CCS 版本构建项目:10.3.1.00003。 编译器版本为 TIv20.2.4.LTS。 运行调试模式。 处理器停止并且代码跳转到 TINT0_ISR():
// INT1.7
_interrupt void TINT0_ISR (void)// CPU 定时器0
{
//在此处插入 ISR 代码
//要接收来自此 PIE 组的更多中断,请确认此中断
// PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_Group1;
//接下来的两行仅用于调试,以在此处停止处理器
//插入 ISR 代码后删除
_asm (" ESTOP0");
for (;;);
}
项目本身没有任何变化。 请告知编译器更改时可能导致它的原因是什么? 谢谢