This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:将编译器从 TI v6.1.3升级到 TIv20.2.4.LTS 时、处理器停止

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000141/tms320f28069-the-processor-halt-when-upgrade-the-compiler-to-tiv20-2-4-lts-from-ti-v6-1-3

器件型号:TMS320F28069

使用 CCS 版本构建项目:10.3.1.00003。 编译器版本为 v6.1.3。 该工程已成功编译、并按预期在调试模式和独立模式下运行。  

使用  CCS  版本构建项目:10.3.1.00003。 编译器版本为 TIv20.2.4.LTS。 运行调试模式。 处理器停止并且代码跳转到 TINT0_ISR():

// INT1.7
_interrupt void TINT0_ISR (void)// CPU 定时器0

//在此处插入 ISR 代码

//要接收来自此 PIE 组的更多中断,请确认此中断
// PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_Group1;

//接下来的两行仅用于调试,以在此处停止处理器
//插入 ISR 代码后删除
_asm (" ESTOP0");
for (;;);

项目本身没有任何变化。 请告知编译器更改时可能导致它的原因是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们目前正在寻找合适的专家来帮助您解决问题。

    此致、

    Vince