主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
您好!
我对 TMS320F28379D 的 CPU1和 CPU2的低速时钟设置有疑问。
在我的应用中、我要将 CPU1的低速时钟设置为50MHz (默认值)、将 CPU2的低速时钟设置为100MHz。
我了解到 LSPCLKDIV 控制低速时钟、CLKSEM 设置所有权。
我将 CPU1中的所有内容保留为默认值。
在 main()函数的 CPU2代码中,我使用了如下设置。
EALLOW;
ClkCfgRegs.CLKSEM.bit.SEM = 2; //将 LOSPCP 的所有权设置为 CPU2
ClkCfgRegs.LOSPP.bit.LSPCLKDIV = 1;//将 LSPCLK 设置为等于 SYSCLK/2 = 100MHz
EDIS;
但是、它不起作用。 在暂停和运行状态下、LSPCLKDIV 仍然显示我0的值。
我的设置是否有任何错误?
非常感谢!
最棒的
暂停