This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:PWM 中断未触发

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000137/tms320f28374s-pwm-interrupt-not-firing

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我尝试触发 PWM 中断。 如果我执行手动 Hwi_post、我可以看到 GPIO 切换、但 ePWM 模块不会触发中断。 我使用的驱动程序库函数如下:

    SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM4);
    EPWM_setInterruptSource(EPWM4_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
    EPWM_enableInterrupt(EPWM4_BASE);
    Hwi_plug(EPWM4_PIE_INTERRUPT_NUMBER, (Hwi_PlugFuncPtr)toggleGPIO1);
    Hwi_enablePIEIER(EPWM4_INTERRUPT_GROUP, 1);
    Hwi_enableIER(4);
    EPWM_setCounterCompareValue(EPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, comparatorCount);
ePWM_setInterruptSource
(EPWM4_baseePWM_INT_TBCTR_ZERO);

请告诉我缺少的内容。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeeth、

    有些缺失的组件可能不仅显示在您所附的代码段中、如设置 ePWM 模块的周期值。 我建议查看我们的 ePWM C2000Ware 示例之一。 所有示例都使用中断、因此您可以观察 ePWM 模块是如何配置的以及如何设置中断。  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xs\examples\CPU1\ePWM

    此致、

    Marlyn