This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:LIN 寄存器问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999355/tms320f28034-lin-regisiter-question

器件型号:TMS320F28034

尊敬的专家

在这两天的调试28034 LIN (串行端口使用)期间、我在在线仿真中发现了几个问题。

问题1:LinaRegs SCIGCR1寄存器没有发生任何事情、程序执行、LinaRegs。 SCIGCR1. 位。 TXENA 程序和文档、CCS 寄存器编号

问题2  :CCS 中的 LinaRegs.SCIFORMAT 已更改、与实际寄存器不匹配。

问题 3:其他寄存器与实际配置不同。

上述问题已在 CCS9.0、CCS9.3和 CCS10.3中在线调试。 问题是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    如果您在 CCS 的"Memory Browser"视图中查看寄存器、会发生什么情况? 您可以选择外设选项并转至 LIN 地址以查看所有 LIN 寄存器。 值是否正确?  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="470630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999355/tms320f28034-lin-regisiter-question "]在这两天的调试28034 LIN (串行端口使用)期间,我在在线仿真中发现了几个问题[/quot]

    在 CCS/TMS320F28035中:LIN_REGS 寄存器在 CCS 中具有错误的 addr 偏移 、发现 CCS 使用的 CCS/CCS_base/common/targetdb/Modules/C2000/C2000_LIN_Type0_Registers.xml 文件具有 TMS320F28034中使用的 LIN Type0寄存器的错误偏移。 这意味着 CCS 调试器不显示正确的寄存器值。

    我已使用   C2000器件支持6.1.0.0检查 CCS 10.3.0.00007安装 、但问题仍然存在。

    不确定 CCS 使用的寄存器定义是否有缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的分享。 我将使用正确的偏移更新 xml 文件。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel 和 Chester、

     C2000_LIN_Type0_Registers.xml 文件将在下一个 CCS 版本 v11中进行更正。  

    在平均时间内、我附加了更新后的 xml 文件、其中包含正确的偏移量。

     e2e.ti.com/.../C2000_5F00_LIN_5F00_Type0_5F00_Registers.xml

    此致、

    Marlyn