This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:28069M+DRV8305evm &lab11e

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999658/tms320f28069m-28069m-drv8305evm-lab11e

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

当我的一个客户使用 lab11e 例程进行测试时、电机卡在低速(约600r/min)。

如果您使用 FOC 进行测试、则没有问题、但根据实验11e 进行电感测试、它无法在手册中呈现电流波形。

此外、默认情况下、他从霍尔模式切换到400r/min 的快速模式、并从 FAST 模式切换到750r/min 的霍尔模式、这是手册中提到的迟滞间隔。

1、 如何改善这种低速失速情况?

2、 两个参数 gHall2Fast_SPD_Coef 和 gHall2Fast_IQ_coef 的含义是什么? 他尝试了 gHall_speed_FastToBldc_low_pu 和 gHall_speed_BldcToFast_high_pu 的多种组合、但结果不是很好。

3 此外、他还调整了 PI 稳压器的增益。 目前、他正在尝试将目标速度设置为较低、以便电机以感应状态运行、从而使系统仅以速度 PI 运行、然后增加速度 PI 的内部参数。  具体修正如下:

此致