This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PWM 相位同步。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999849/tms320f28377s-pwm-phase-synchronization

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我对相移的起点有疑问。

我想像下面那样生成 PWM 波形。  

每个 PWM 具有120度相位。

PWM1是主器件、从器件在达到相位前不会启动。  

TRM 中的图14-71、  

PWM 输出出现在红色框中。

我希望从器件的波形在计数器为零时输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    [引用 userid="445856" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999849/tms320f28377s-pwm-phase-synchronization 命令]直到达到相位时、从站才会启动。  
    Unknown 说:
    我希望从器件的波形在计数器为零时输出。

    仅需澄清一下、您 希望在相位实现前输出为低电平、这是正确的吗? 如果是、在 ePWM 模块中没有本机配置方法、则需要更改动作限定符设置以不执行任何操作或输出低电平、直到为 ePWM 3提供初始同步信号。  

    此致、

    Marlyn