This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:使检测到的 Vin 和整个项目正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998356/boostxl-buckconv-getting-vin-sensed-and-overall-project-to-work

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

团队、

我正在尝试让  BOOSTXL-BUCKCONV 与以下 文档中的 f280049c launchxl 搭配使用。 当我运行该项目时、我觉得一切都恰到好处、shoud 应感应 Vin 为0V、然后在 boostXL 上切换 SW1、这将为我提供输入电源电压。 但在开关前后、我始终得到大约0.4V 的电压。 并且极不存在输出电压。 请帮助

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    我目前正在研究这个问题、这个套件的主要所有者目前是 OOO、所以我需要多花几天的时间进行研究。  感谢您在这里的耐心等待。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    当然谢谢。 您是否正在尝试在您的一侧复制? 下星期一我有一个客户同步、我需要让它正常工作。 如果您不想使用降压转换器 boostXL、请随时规划调试会话。 这个问题在这个过程的早期就出现了,我在我的身边必须是一个明显的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    感谢您的跟进、我将在论坛上与您联系、以便进行一些设置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现、此项目 SysConfig 的默认设置是使用 site1 Booster Pack 接头进行编译。  所有用户指南/示例都假定使用站点2。  我已提交错误以更正默认设置。  SysConfig GUI 的图片以及需要更改为站点2的关注领域。

    最棒的

    Matthew