This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:采用 RSH 封装的 PMBus 警报和控制引脚

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999927/tms320f280049-pmbus-alert-and-control-pin-in-rsh-package

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 C2000专家:

我发现 PMBus ALERT 和控制引脚有一些配置说明、数据表中显示 PMBus_ALERT 已堆装到 GPIO26、 PMBus_CONTROL 已堆装到 GPIO27。

但是 、TRM 显示 PMBus_ALERT 已堆装到 GPIO27、 PMBus_CONTROL 已堆装到 GPIO26。 头文件(driverlib/pin_map.h)跟在 TRM 之后。 您能不能帮助我知道哪一个是正确的?

数据表:  

TRM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在这里犯了错误、PIN26、PIN27不是 GPIO26和 GPIO27。 请关闭此主题。

    无论如何都谢谢。