请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我的客户正在将其代码从 F2803x 迁移到 F28002x、因此他们询问我们是否可以为 CAN 模块提供按位操作示例代码。 它们不用于 driverlib 示例。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在将其代码从 F2803x 迁移到 F28002x、因此他们询问我们是否可以为 CAN 模块提供按位操作示例代码。 它们不用于 driverlib 示例。
您好!
它们可以引用位于 C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\can_loopback_interrupts\cpu01位置的器件 F2837xd 的位字段示例 。 除了接头和引脚多路复用配置外、大部分配置都应该相似。
对于 projectspec 参考、他们可以在 C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f28002x\examples 中引用 f28002x 的现有位字段示例
此致、
Yashwant