This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include/IQmathLib.h 和 quot;、第121行:致命错误:无法打开源文件"math.h"

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999597/c-ti-controlsuite-libs-math-iqmath-v15c-include-iqmathlib-h-line-121-fatal-error-cannot-open-source-file-math-h

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好,

我正在尝试构建一个项目、但遇到以下错误。

"C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include/IQmathLib.h "、

第121行:致命错误:无法打开源文件"math.h"

您能不能就如何解决这种错误提供建议。

谢谢你  

Akshay D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 ${CG_TOOL_ROOT}/include 是否包含在 include 路径中?

    -Shantanu