This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:C2000以太网

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999318/tmdscncd28388d-c2000-ethernet

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如果我们要调整此卡上的以太网端口、我们的 C2000软件中是否有与 CPU1相对应的例程、该例程可以通过以太网端口发送数据并在笔记本电脑上显示数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    f28388d 控制卡上有3个端口、但其中2个(J5、J6)用于 EtherCAT、另1个(J4)用于以太网。 无法将其他端口用于以太网、因为它们不支持相同的引脚多路复用。

    尽管以太网引脚还有其他引脚多路复用选项、但您必须开发定制板。  

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yashwant Temburu

    我不能清楚地表达这一点。 我的意思是、我要通过网络电缆将 J4端口(以太网)连接到计算机。 数据可以通过 J4端口发送到计算机。

    如果您想实现这样的过程、C2000ware 中是否有最合适的例程?

    谢谢!

    大家好

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例程、最好是 CPU1内核。 我还没有在这里开始使用 CM 内核。 它可能会被使用、但使用起来不太好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览此主题 e2e.ti.com/.../tms320f28388d-c2000-microcontrollers-forum 、查看它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢