This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何获取 GUI 工具来使用 SDFM 测量隔离式电流/电压?

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998920/tms320f28388d-how-can-i-get-gui-tools-to-measure-isolated-current-voltage-with-sdfm

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我需要像下面的文档那样评估 SDFM。

http://www.ti.com/lit/ug/tidu384a/tidu384a.pdf

但是、我找不到文档中显示的 GUI 工具。

您能告诉我它在哪里提供吗?

如果 它包含在 controlSUITE 中,您能告诉我它的位置吗?  

spruii0c.pdf (F2838x 技术参考手册)提供了 SDFM 的技术信息。

 我只需要一个 GUI 工具。

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我找到了它,对吗?

    https://www.ti.com/tool/TIPD165

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、

    我已经与相关工程师发生了有关此 GUI 工具的问题。 我希望他们能在几天内回来。 因此、我将在2个工作日内与您联系。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="183915" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998920/tms320f28388d-how-can-i-get-gui-tools-to-measure-isolated-current-voltage-with-sdfm/3690901 #3690901"]

    https://www.ti.com/tool/TIPD165

    [/报价]

    是的、这是正确的工具。