This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有 AMC3306EVM 的 SDFM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3306EVM, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999331/tms320f28388d-sdfm-with-amc3306evm

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:AMC3306EVMC2000WARE

您好!

SDFM 功能通过28388D_EVM、集线站 R4.1和 AMC3306EVM 板实现。

如下图所示、这两个板进行了连接。

C2000Ware_v3.03.00用作程序示例。

     

[问题]

由于使用示波器测量 SD_C1、因此不会生成时钟。 我不知道问题是什么。

请回答我的问题。

此致、

Lyoo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC3306 SD 调制器没有内部振荡器。 它期望时钟信号从外部源馈送到 CLKIN 引脚。 您可以使用 PWM 为调制器和 SD-Cx 提供时钟。 请使用下面的原理图作为示例、该原理图可在 AMC1305 SD 调制器 DS 中找到。

    此致、

    曼诺伊