This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:将 CC2650 Launchpad 连接到温度和湿度传感器(DHT11)

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999197/cc2650-cc2650-launchpad-to-temperature-and-humidity-sensor-dht11

器件型号:CC2650

尊敬的 TI 专家:

如何在 CC2650 Launchpad 上连接 DHT11传感器?
2.如何在 CCS 中将 Contiki-NG OS (任何示例)调试为 CCS Project?
谢谢你。
此致、
Jonard Rico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、

    这不是 TI 传感器、因此我们不提供示例代码。 如果您搜索 e2e 论坛、您 可能会找到一些指向社区示例的链接。

    Contiki 也是第三方操作系统。 有关适用于 CC26xx 器件的 Contiki OS 的更多信息、请访问 :https://github.com/contiki-ng/cc26xxware 

    此致、

    Daniel