This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:使用 OPAL-RT 进行仿真

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999035/tmdsdock28335-simulation-with-opal-rt

器件型号:TMDSDOCK28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

需要您对我们客户的问题提供专业知识。 他们打算使用 OPAL-RT 仿真器平台上的 TMDSDOCK28335控制卡来模拟其控制系统。 他们想知道如何使用 CAN 连接在目标仿真器和 TMDSDOCK28335控制器之间发送和接收信息。

他们已经查看了 controlSUITE 中提供的示例代码并回答了一些问题。 您能为我们提供资源或文档参考、帮助我们解决这些问题吗?

1. E-can 示例的工作原理是什么? 他们尝试发送的数据是什么? (eCAN-A 至 eCAN-B 发送环路(eCAN-A_TO_B_xmit))。
2.我需要知道该示例中的以下项目:
-数据的类型
-起始位
-尺寸
-是否有任何初始值以及最大值或最小值

提前感谢!


此致、

Jejomar