This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:勘误表请参考 ADC:DMA 读取陈旧结果

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998863/tms320f280045-errata-consult-adc-dma-read-of-stale-result

器件型号:TMS320F280045

勘误解决方法:ADC:DMA 读取陈旧结果表示之前的 ADCRESULT 值可以通过 DMA ID 读取中断处于晚期模式。 在 TRM 表13-8. ADC 时序参数、

假设延迟模式(INTPULSEPOS =1)、预期值为最新值。

问:资料似乎有矛盾,你能澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    为了澄清这一点、时序图是正确的、如果 INTPULSEPOS=1、 在 tint 结束 时、当前 ADRESULT 将可用于相应的 SOC。  如果通过轮询 ADC 中断以结束转换并在转换后立即读取 ADCRESULT 来读取结果、则会出现这种情况。  由于内部信号延迟、对 ADCRESULT 的 DMA 读取会导致读取勘误表中概述的先前转换值、为了在 DMA 模式读取中清除旧数据、会触发两个通道(第一个通道为虚拟通道、第二个触发器具有实际数据)。

    请告诉我这是否能解答您的疑问。

    此致、

    Joseph