This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S EMIF1异步存储器 CS0n

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999081/tms320f28388s-tms320f28388s-emif1-asynchronous-memory-cs0n

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我对 EMIF1有疑问。  

在数据表中、它指出异步存储器 EMIF1的 CS 为 EMIF_CS[4:2]。

当我查看 CS 的存储器映射时、我看到了以下注意事项:

"双映射-当 EMIF1 CS0n 映射到地址0x2x_xxxx 时、EMIF1 CS2n 仅在0x10_0000到0x1F_FFFF (1M x
16)。"

我在 TRM 中查看了是否有任何支持此注释的内容。 但没有发现任何东西。 我可以将 CS0n 用于 异步存储器吗?

我想使用 CS0、因为我实际上需要两个大小为1Mx16的 CS。

谢谢、

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tal、

    [引用 userid="314985" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999081/tms320f28388s-tms320f28388s-emif1-asynchronous-memory-cs0n "]

    当我查看 CS 的存储器映射时、我看到了以下注意事项:

    "双地图- Whe

    [/报价]

    CS0用于 SDRAM 接口、本注释意味着 CS0是双映射的、使用一些 CS2空间作为 CS0、但不使用其他方式。 CS2空间不是双映射的、因此它仅在数据表中给出的地址上可用。  

    [引用 userid="314985" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999081/tms320f28388s-tms320f28388s-emif1-asynchronous-memory-cs0n "]我想使用 CS0,因为我实际上需要两个大小为1Mx16的 CS。

    我对这项要求并不清楚。 您应该能够为此使用 CS2 (它有2M x 16的空间) 并且不启用 CS0的双映射功能(默认情况下它是禁用的-请参阅"表3-230 "一节。 器件 TRM 中的 MEMMAPTYPE 寄存器字段说明")。

    此致、

    Vivek Singh