This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:无法使用 CCSv1030下载可执行文件

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998572/tmdscncd280025c-unable-to-download-executable-using-ccsv1030

器件型号:TMDSCNCD280025C

大家好、

我之前使用 dss.bat 使用以下命令格式下载可执行文件、直到 CCS v1010运行正常

C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\script~1/bin/dss.bat /runProgram_generic.js   "*" C28xx_CPU1_"TI_F28002x""*"

但从 CCS v1030开始、我在 javascript 文件之后传递的参数根本不会被考虑、因此会得到错误。

C:\ti\ccs1030\ccs\ccs_base\script~1/bin/dss.bat /runProgram_generic.js   "*" C28xx_CPU1_"TI_F28002x""*"

***用户输入:
目标配置:未定义
程序名称:未定义
板名称:未指定(连接到第一个板)
CPU 名称:未指定(连接到第一个 CPU)

***正在启动调试会话...
严重:无法从 XML 文件读取系统设置程序数据  

尽管我保持的顺序与使用示例建议的顺序相同  

用法:dss [-dss.debug][-dss.workspace_folder] dss_java_file [可选脚本参数]

你能告诉我发生了什么事吗?

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    CCS 10.3.0中对 dss.bat 文件进行了一些更新。 但它不应具有已损坏的现有脚本。 您能否共享*。js 文件? 如果您不想公开共享、您可以与我开始私人 E2E 对话

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这是我正在使用的脚本。 您必须在下载结束后将其重命名为.js

    e2e.ti.com/.../runProgram_5F00_generic.txt

    您必须运行以下命令

    C:\ti\ccs1030\ccs\ccs_base\script~1/bin/dss.bat /runProgram_generic.js /F280025C.ccxml" /F28002~1.out""*" C28xx_CPU1" TI_F28002x""*"

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的脚本。 CCS 10.3.0中的 dss.bat 似乎有两个错误。 嗯、一个是错误、而另一个看起来是一个限制。 作为一种权变措施、我建议将 CCS 10.1.0中的 dss.bat 与 CCS 10.3.0一起使用(您可以将10.3.0中的 dss.bat 替换为 CCS 10.1.0中的-它们是兼容的)。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我针对上面提到的问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10344

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的更新应解决这两个问题。

    e2e.ti.com/.../dss.bat