This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:TMS320F28384S

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998774/tms320f28384s-tms320f28384s

器件型号:TMS320F28384S

你(们)好

我使用 晶振 ECS-160-12-33QZ-ADS-TR (16MHz)、并 将其连接到 DSP 的 X1、X2引脚。

我不清楚应该在哪里连接 VSSOSC (H18、H19引脚)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、

    TRM 和 DS 中对此进行了说明。 您可以将其连接到两个负载电容器的交叉点。 请参阅以下内容: