This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998211/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

尊敬的先生:

我们 将 TMS320F28027用作直流/直流转换器的控制器。

规格如下:

输入电压:20V 至100V

输出电压:14.5V

输出电流:50A。

 在负载和改变输入电压时、我们面临以下问题。

1.二次侧 MOSFET 波形漏源极上的振铃异常。

2. H 桥 MOSFET 上的底部 MOSFET 经常发生故障。

请务必建议避免上述问题。

此致、

Khageswara Rao。