This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301测试

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998312/drv8301-69m-kit-drv8301-testing

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

您好!

由于 GVDD_UV 错误、我们更换了 drv8301;更换后、我们检查了状态寄存器、drv 没有故障。 但我们需要加倍确保 drv 正常工作。 那么、您能告诉我们、除了状态检查之外、可以执行哪些测试来检查 drv 是否正常工作?

 

谢谢

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 motorWare 中的示例 lab01b 和 lab01c、以检查 PWM、nFault、OCTW、S01和 S02是否适合电机驱动。

    您可以参阅 DRV8301数据表、以使用 SPI 检查通信是否正常、并且状态寄存器中存在任何故障标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yanming  

    现在、我们已经卸载 了6个 MOSFET、并将电机从电路板上断开。 您能告诉我检查 DRV 是否处于正常工作状态的最佳方法是什么?

    谢谢

    Vivishekh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需检查 DRV 与 SPI 的通信是否正常、如果您未安装 MOSFET、则可以写入/读取控制/状态寄存器。

    您可能安装了 MOSFET、但未连接电机、然后运行 lab01以检查上述 PWM 输出和反馈信号。