This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:系统电流消耗。

Guru**** 2606905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998331/tms320f28388d-the-system-current-consumption

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

℃数据表、当温度为30 μ A 时、IDD 的典型值为288mA。

我的问题是最大值475mA 是什么意思? 当 F2838x 在全部功能下工作并且在整个工作温度范围内工作时、这是否意味着最大 IDD 电流为475mA?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    典型值包括全部功能、但在标称条件下、即标称工艺、电压和温度(30C)。

    最大值表示相同的功能覆盖范围、但在更高的工艺、电压和温度范围结束时。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    在所有情况下、即使工作温度接近125C Tj、我们是否能说我们也不会消耗超过最大 IDD 电流?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke -是的、没错。 器件电流不应超过 DS 中的最大 IDD 额定值。

    此致、

    Nirav