This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法正确获取 ASCII 值123456789的 CRC

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998483/tms320f28388d-crc-for-ascii-value-123456789-is-not-correctly-getting

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI:

我使用了示例代码:2837x_vcrc_crc_32

要获取 ASCII 的 CRC:123456789

具有 CRC_run32BitReflectedTableLookupC  

但我没有得到正确的值 :0xCBF43926

谢谢  

 e2e.ti.com/.../2185.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您能否使用为 F2838x 提供的示例? 您显示的示例是针对 F2837x 的、2838x 上的 CRC 引擎与 F2837x 不同。  

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我导入了正确的示例、但其标题在主文件一侧是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查 ASCII 值:123456789我在 testInput 中的值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您需要决定要使用的多项式以及数据的大小。 如果您仔细查看我之前提到的示例、然后根据您的需要运行并查看和修改、这将是很好的。

    谢谢

    阿拉夫