This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:TMS320F28076PZPS 入门

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998271/tms320f28076-getting-started-with-tms320f28076pzps

器件型号:TMS320F28076
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好、

我不熟悉微控制器的 TI 部分。 我已经为 我们的项目之一选择了 TMS320F28076PZPS 这个部件。 我 需要特别了解该器件的任何代码配置器。 我 已经下载了 SysConfig、但 无法配置外设 、我只能为 外设分配引脚。

请帮助您开始使用此控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以配置 XBAR、SCI、I2C、SPI、GPIO、 C2000Ware 3.04.00.00中具有 SysConfig 的 CLB、CLB 逻辑块、CAN、ERAD。

    对于其余外设、下一个版本将提供支持。  

    正如您提到的、您可以为所有外设配置 PinMux。