This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039 &放大器;ADC161S626

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161226/tms320f280039c-f280039-adc161s626

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:ADC161S626

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

F280039C SPI 与 ADC161S626进行通信。 ADC16S262需要18个时钟来完成数据转换。 但 SPI 16位数据时钟只有16个 CLK。

如果将 SPI CLK 用作 ADC161S626的转换时钟、如何生成18个 CLK?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    您可以使用   spi.h (driverlib)中定义的 SPI_receive24Bits 函数

    SPI_receive24位(uint32_t base、spi_endianess 字节序、uint16_t dummyData、
    uint16_t txDelay);

    此致、

    曼诺伊