This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:适用于汽车的 C2000Ware

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160975/tms320f280040-q1-c2000ware-for-automotive

器件型号:TMS320F280040-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我将 TMS320F280040与 C2000Ward SDK 一起用于汽车产品。 我想知道 C2000Ware SDK 是否符合 ISO26262标准、以满足汽车标准。 如果没有、我需要做什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、C2000Ware 的内容与 ISO26262不兼容。 如果在代码中使用 C2000Ware 的一部分、则需要采取措施确保其满足您的质量要求。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢您 Whitney!

    TI 是否提供了有关满足汽车标准所需采取步骤的任何支持、文档或培训?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这份文件是一个很好的起点: https://www.ti.com/lit/pdf/swab014

    它提供了指向大多数有关汽车功能安全的相关资源的链接。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Whitney 提供的信息。 但是、本 文档和文档中的链接都涉及 硬件。 我正在寻找一些有关如何使我将要用于满足汽车标准的 C2000Ware 部分的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何说明该过程的文档。 我希望您需要像对待自己的软件一样处理您使用的 C2000Ware 的各个部分、并运行任何其他检查(例如 MISRA-C 分析、代码覆盖率分析等)。 相应地放置在它上。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢!