This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:高结果死区配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135878/tms320f280025-high-resultion-deadband-configurations

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 C2000专家:

我想使用高分辨率死区、但您能分享一个如何配置高分辨率死区的示例吗?  

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    虽然我无法找到高分辨率死区(HR DB)示例项目、 但器  件的 TRM 第17.15.1.4节讨论了可用于 HR DB 的设置、而第17.15.1.6节提供了有关如何正确使用这些设置的具体书面示例。

    此外、SysConfig 工具提供对这些值的广泛、直观的操作-我建议将这些设置与 TRM 的示例结合使用、以了解各种函数与所讨论的设置之间的关系。

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我打算在 TI.com 上下载 SysConfig 工具、一开始很好、但10%后失败。  

    回到 WEBAND 高分辨率问题、我认为我已经按照 TRM 中的建议进行了配置、但仍然无法在 EPWM1B 上获得高分辨率、我可以在 EPWM1A 上获得高分辨率。 以下是寄存器的值、您能不能帮助分析我无法得到它的原因吗?

    1. DBCTL 寄存器值  

    2. HRCNFG2寄存器的值

    3、HRCNFG

    4.使用向上/向下计数模式

    5. DBRED DBREDHR DBFED DBFEDHR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否根据我上一篇文章中的寄存器值分享您的建议? 非常感谢您的支持。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C2000专家:

    我是否可以获得有关此问题的进一步更新?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对迟迟不答复表示歉意! 根据此主题、您选择的 DBCTL.POLSEL 寄存器(即 EPWMxB 反相)将导致 EPWMxB 上出现非 HR 输出。  我建议将该值设置为0、并查看如何利用 HRCNFG.SELOUTB 寄存器位以高分辨率复制该行为。 此外、如果您尝试实现其他 DB 功能、请在查看典型死区控制之前仔细查看高分辨率控制寄存器-许多死区功能在没有进一步配置的情况下无法完全用于高分辨率、或者完全被替换。

    希望尽管延迟了、但这会有所帮助、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持。

    从 TRM 可以将输出 EPWMxA 信号的 SELOUTB 反相、尽管这可以在 B 上实现高分辨率、但没有死区时间。

    我已将 DBCTL.POLSET 配置为0、将 IN_MODE 配置为0、EPWMxB 仍然没有高分辨率。

    是否可以提供如何配置 PWMxB 具有高分辨率和死区的示例?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我在下面插入了我的 C 代码、以帮助您重现高分辨率问题、您能帮您看看吗? 谢谢。。。

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.c
    //
    // TITLE:  HRPWM Duty Control with UPDOWN Mode.
    //
    //! \addtogroup driver_example_list
    //! <h1>HRPWM Duty Control with UPDOWN Mode</h1>
    //!
    //! This example calls the following TI's MEP Scale Factor Optimizer (SFO)
    //! software library V8 functions:
    //!
    //! \b int \b SFO(); \n
    //! - updates MEP_ScaleFactor dynamically when HRPWM is in use
    //! - updates HRMSTEP register (exists only in EPwm1Regs register space)
    //!   with MEP_ScaleFactor value
    //! - returns 2 if error: MEP_ScaleFactor is greater than maximum value of 255
    //!   (Auto-conversion may not function properly under this condition)
    //! - returns 1 when complete for the specified channel
    //! - returns 0 if not complete for the specified channel
    //!
    //! This example is intended to explain the HRPWM capabilities. The code can be
    //! optimized for code efficiency. Refer to TI's Digital power application
    //! examples and TI Digital Power Supply software libraries for details.
    //!
    //! \b External \b Connections \n
    //!  - Monitor ePWM1/2/3/4 A/B pins on an oscilloscope.
    //
    //#############################################################################
    //
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
    // modification, are permitted provided that the following conditions 
    // are met:
    // 
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright 
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    // 
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
    //   documentation and/or other materials provided with the   
    //   distribution.
    // 
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    //
    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    //#include "board.h"
    #include "sfo_v8.h"
    
    /*-----------------------------------------------------------------------------
        Define the structure of the PWM Driver Object
    -----------------------------------------------------------------------------*/
    typedef struct {
            uint16_t PeriodMax;   // Parameter: PWM Half-Period in CPU clock cycles (Q0)
            uint16_t HalfPerMax;  // Parameter: Half of PeriodMax                   (Q0)
            uint16_t Deadband;    // Parameter: PWM deadband in CPU clock cycles    (Q0)
            } PWMGEN ;
    
    #define CHANNEL_B_AS_ZRO_PRD_REF    1
    #define EPWM_TIMER_TBPRD            100UL
    #define MIN_HRPWM_DUTY_PERCENT      4.0/((float32_t)EPWM_TIMER_TBPRD)*100.0
    //
    // Defines
    //
    #define LAST_EPWM_INDEX_FOR_EXAMPLE    5
    #define DEADTIME_ARED (50.752f) /* ns */
    #define DEADTIME_BFED (50.752f) /* ns */
    #define SW_FREQ      (300.0)  /* Khz */
    #define PWM_PERIOD   ((uint32_t)(DEVICE_SYSCLK_FREQ/(SW_FREQ*1000.0)))     //PERIOD
    
    //
    // Globals
    //
    
    float32_t dutyFine = 50.0;
    uint16_t status;
    
    int MEP_ScaleFactor; // Global variable used by the SFO library
                         // Result can be used for all HRPWM channels
                         // This variable is also copied to HRMSTEP
                         // register by SFO() function.
    
    PWMGEN pwm;
    
    volatile uint32_t ePWM[] =
        {EPWM1_BASE, EPWM1_BASE, EPWM2_BASE, EPWM3_BASE, EPWM4_BASE};
    
    //
    // Function Prototypes
    //
    void initHRPWM_ChannelB(uint32_t period);
    void error(void);
    //__interrupt void epwm1ISR(void);
    //__interrupt void epwm2ISR(void);
    //__interrupt void epwm3ISR(void);
    //__interrupt void epwm4ISR(void);
    
    void init_epwm(void);
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
        uint16_t i = 0;
    
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pull ups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Assign the interrupt service routines to ePWM interrupts
        //
        //Interrupt_register(INT_EPWM1, &epwm1ISR);
        //Interrupt_register(INT_EPWM2, &epwm2ISR);
        //Interrupt_register(INT_EPWM3, &epwm3ISR);
        //Interrupt_register(INT_EPWM4, &epwm4ISR);
    
        //
        // Calling SFO() updates the HRMSTEP register with calibrated MEP_ScaleFactor.
        // HRMSTEP must be populated with a scale factor value prior to enabling
        // high resolution period control.
        //
        while(status == SFO_INCOMPLETE)
        {
            status = SFO();
            if(status == SFO_ERROR)
            {
                error();   // SFO function returns 2 if an error occurs & # of MEP
            }              // steps/coarse step exceeds maximum of 255.
        }
    
    
    
        //
        // Disable sync(Freeze clock to PWM as well)
        //
        SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    
        init_epwm();
        //
        // Initialize the EPWM GPIOs and change XBAR inputs from using GPIO0
        //
        //Board_init();
    
        //initHRPWM_ChannelB(EPWM_TIMER_TBPRD);
    
        //
        // Enable sync and clock to PWM
        //
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    
    
        // Enable ePWM interrupts
        //
        //Interrupt_enable(INT_EPWM1);
        //Interrupt_enable(INT_EPWM2);
        //Interrupt_enable(INT_EPWM3);
        //Interrupt_enable(INT_EPWM4);
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
    
        for(;;)
        {
             //
             // Sweep DutyFine
             //
             for(dutyFine = MIN_HRPWM_DUTY_PERCENT; dutyFine < (100.0-MIN_HRPWM_DUTY_PERCENT); dutyFine += 0.0001)
             {
                 DEVICE_DELAY_US(100);
                 for(i=1; i<LAST_EPWM_INDEX_FOR_EXAMPLE; i++)
                 {
                     float32_t count = ((100.0 - dutyFine) * (float32_t)(pwm.HalfPerMax << 8))/100.0;
                     uint32_t compCount = (count);
                     uint32_t hrCompCount = (compCount & (0x000000FF));
                     if (hrCompCount == 0)
                     {
                         //
                         // Add 1 to not have CMPxHR = 0
                         //
                         compCount |= 0x00000001;
                     }
                     HRPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, HRPWM_COUNTER_COMPARE_A, compCount);
    #if CHANNEL_B_AS_ZRO_PRD_REF == 0
                     HRPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, HRPWM_COUNTER_COMPARE_B, compCount);
    #endif
                 }
    
                 //
                 // Call the scale factor optimizer lib function SFO()
                 // periodically to track for any change due to temp/voltage.
                 // This function generates MEP_ScaleFactor by running the
                 // MEP calibration module in the HRPWM logic. This scale
                 // factor can be used for all HRPWM channels. The SFO()
                 // function also updates the HRMSTEP register with the
                 // scale factor value.
                 //
                 status = SFO(); // in background, MEP calibration module
                                 // continuously updates MEP_ScaleFactor
    
                 if (status == SFO_ERROR)
                 {
                     error();   // SFO function returns 2 if an error occurs & #
                                // of MEP steps/coarse step
                 }              // exceeds maximum of 255.
             }
         }
    }
    
    void init_epwm(void)
    {
        pwm.PeriodMax = PWM_PERIOD;
        pwm.HalfPerMax=pwm.PeriodMax>>1;
        pwm.Deadband  = 0;
    
        /************************* EPWM1 CONFIGURATION ************************/
        /* 0. force EPWM1A and EPWM1B continuous low */
        EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);
        EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);
        EPWM_setActionQualifierContSWForceShadowMode(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_SW_SH_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_ACTION_QUALIFIER_A, EPWM_AQ_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_ACTION_QUALIFIER_B, EPWM_AQ_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setDeadBandControlShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_DB_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_PERIOD);
    #ifdef GLDEN
        EPWM_enableGlobalLoad(EPWM1_BASE);
        EPWM_setGlobalLoadTrigger(EPWM1_BASE, EPWM_GL_LOAD_PULSE_CNTR_PERIOD);
        EPWM_setGlobalLoadEventPrescale(EPWM1_BASE, 1);
        EPWM_enableGlobalLoadRegisters(EPWM1_BASE, 0xFFFF);
    #endif
        /* 1. Set-up TBCLK */
        EPWM_setTimeBasePeriod(EPWM1_BASE, pwm.HalfPerMax);
        EPWM_setPhaseShift(EPWM1_BASE, 0U);
        EPWM_disablePhaseShiftLoad(EPWM1_BASE);
        EPWM_setTimeBaseCounter(EPWM1_BASE, 0U);
        EPWM_enableSyncOutPulseSource(EPWM1_BASE, EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_CNTR_ZERO);
    
        /* 2. Set Compare values */
        EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE,
                                    EPWM_COUNTER_COMPARE_A,
                                    2);
        EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE,
                                    EPWM_COUNTER_COMPARE_B,
                                    0);
        EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE,
                                    EPWM_COUNTER_COMPARE_C,
                                    pwm.HalfPerMax);
        EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE,
                                    EPWM_COUNTER_COMPARE_D,
                                    (pwm.HalfPerMax - 30));
    
        /* 3. Set up counter mode */
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
        EPWM_setClockPrescaler(EPWM1_BASE,
                               EPWM_CLOCK_DIVIDER_1,
                               EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
    
        /* 4. Set up shadowing */
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(EPWM1_BASE,
                                             EPWM_COUNTER_COMPARE_A,
                                             EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(EPWM1_BASE,
                                             EPWM_COUNTER_COMPARE_B,
                                             EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        /* 5. Set actions */
        EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_A,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_A,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    
        EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_B,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_B,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    
        /* 6. DBCTL */
        EPWM_setDeadBandDelayMode(EPWM1_BASE,EPWM_DB_RED,true);
        EPWM_setDeadBandDelayMode(EPWM1_BASE,EPWM_DB_FED,true);
    
        EPWM_setDeadBandDelayPolarity(EPWM1_BASE,EPWM_DB_RED,EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_HIGH);
        EPWM_setDeadBandDelayPolarity(EPWM1_BASE,EPWM_DB_FED,EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_HIGH);
    
        EPWM_setRisingEdgeDeadBandDelayInput(EPWM1_BASE, EPWM_DB_INPUT_EPWMA);
        EPWM_setFallingEdgeDeadBandDelayInput(EPWM1_BASE, EPWM_DB_INPUT_EPWMA);
    
        EPWM_setDeadBandControlShadowLoadMode(EPWM1_BASE,EPWM_DB_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(EPWM1_BASE,EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(EPWM1_BASE,EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        EPWM_setDeadBandCounterClock(EPWM1_BASE,EPWM_DB_COUNTER_CLOCK_HALF_CYCLE);
    
        //HWREGH(EPWM1_BASE + EPWM_O_DBCTL) = BUCKON_DBCTL;
        //HWREGH(EPWM1_BASE + EPWM_O_DBCTL2) = BUCK_DBCTL2;
        //EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_HIGH);
        /* 7. RED and FED config */
    
        /* Half cycle enable delay count calculation */
        {
            float32_t dbred_time = DEADTIME_ARED;
            float32_t dbfed_time = DEADTIME_BFED;
    
            float32_t tbclkPeriod = (1e9/DEVICE_SYSCLK_FREQ);
    
            uint32_t dbred_count = (dbred_time * 2.0f) / tbclkPeriod;
            uint32_t dbfed_count = (dbfed_time * 2.0f) / tbclkPeriod;
    
            EPWM_setRisingEdgeDelayCount(EPWM1_BASE, dbred_count);
            EPWM_setFallingEdgeDelayCount(EPWM1_BASE,dbfed_count);
            //HWREG(EPWM1_BASE + EPWM_O_DBRED) = dbred_count;
            //HWREG(EPWM1_BASE + EPWM_O_DBFED) = dbfed_count;
        }
    
    
        HRPWM_setMEPEdgeSelect(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_A, HRPWM_MEP_CTRL_RISING_AND_FALLING_EDGE);
        HRPWM_setMEPControlMode(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_A, HRPWM_MEP_DUTY_PERIOD_CTRL);
    
        /*
         * Set up shadowing
         * MUST BE CTR=(ZER & PRD)
         */
        HRPWM_setCounterCompareShadowLoadEvent(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_A, HRPWM_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        HRPWM_setMEPEdgeSelect(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_B, HRPWM_MEP_CTRL_RISING_AND_FALLING_EDGE);
        HRPWM_setMEPControlMode(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_B, HRPWM_MEP_DUTY_PERIOD_CTRL);
    
        /*
         * Set up shadowing
         * MUST BE CTR=(ZER & PRD)
         */
        HRPWM_setCounterCompareShadowLoadEvent(EPWM1_BASE, HRPWM_CHANNEL_B, HRPWM_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        HRPWM_setDeadbandMEPEdgeSelect(EPWM1_BASE, HRPWM_DB_MEP_CTRL_RED_FED);
        HRPWM_setRisingEdgeDelayLoadMode(EPWM1_BASE, HRPWM_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
        HRPWM_setFallingEdgeDelayLoadMode(EPWM1_BASE, HRPWM_LOAD_ON_CNTR_ZERO_PERIOD);
    
        HRPWM_enableAutoConversion(EPWM1_BASE);
    
        HRPWM_enablePeriodControl(EPWM1_BASE);
    
        HRPWM_enablePhaseShiftLoad(EPWM1_BASE);
    
        EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_SW_DISABLED);
        EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_SW_DISABLED);
    
        GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1_A);
        GPIO_setPinConfig(GPIO_1_EPWM1_B);
    }
    
    //
    // error - Halt debugger when called
    //
    void error (void)
    {
        ESTOP0;         // Stop here and handle error
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在使用 HRPWM 时、器件的 Driverlib 示例是非常棒的资源、 其中有几个示例使用 HRPWM 通道 B。也就是说、我想问、确切地说、当您说 EPWMxB 没有高分辨率时、您指的是什么? 您是否认为 EPWMxA 具有红色高分辨率行为、而 EPWMxB 没有高分辨率行为?

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、EPWMxA 具有红色高分辨率、但在上述源代码配置中 EPWMxB 没有高分辨率。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    一个澄清问题。 您的代码当前已设置、这样 ePWMxB 的最终输出将通过馈送调整的 ePWMxA 而不是 AQ 的 ePWMxB 输出(即 AQ 对 ePWMxB 所做的任何操作都不会对最终输出产生任何影响)根据生成

    EPWM_setFallingEdgeDeadBandDelayInput(EPWM1_BASE, EPWM_DB_INPUT_EPWMA);

    是这样吗? 这应该意味 着 ePWMxB 与 ePWMxA 完全一样、但使用馈送而不是红色。 如果这不是您看到的、您能否提供您在 GPIO 引脚上看到的波形?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您在这里的努力、很抱歉我推迟了。

    实际上、我需要的是 EPWM1B  与 EPWM1A 互补、具有一定的死区时间、但无法在 EPWM1B 上获得高分辨率。

    因此、在我的测试代码中、为了找出是什么使 EPWM1B 没有高分辨率。 我使用相同的源(EPWMA)配置 FE 和 RE 的输入、只是使用不同的 FED 和红色。 因此、您的理解是正确的。 ("这应意味 着 ePWMxB 与 ePWMxA 相同、但使用馈送而不是红色。")

    在我的测试代码中、占空比随着速度的极慢而增加和减少。 在波形中、我可以看到 EPWM1A 以精细步长增加/减少、但 EPWM1B 上存在粗略步长(10ns 步长)增加/减少。 这可以使用我的代码轻松进行测试。

    在这里、我需要您和您的团队支持来了解如何将 EPWM1B 配置为具有使用死区的高分辨率。 如果我的测试代码中缺少任何内容、请更正。 谢谢。。。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    好的。 我 在测试时了解到 、我们似乎都忽略了一些东西... 这一点很重要。

    第80行

    #define CHANNEL_B_AS_ZRO_PRD_REF    1

    请将其更改为

    #define CHANNEL_B_AS_ZRO_PRD_REF    0

    此致、

    Jason Osborn

    (为了准确起见、我返回并检查了是否改变 POLSEL 的值是否影响了 HRPWM 的功能。 据我所知、在此版本的4类 HRPWM 中、POLSEL 对 HRPWM 没有任何影响。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    更改 #define CHANNEL B_AS_ZRO_PRD_REF 后、我可以在 EPWM1B 上看到高分辨率   0。  

    但是、我已经浏览过我的代码、发现这个宏仅用于更新 CMPB 寄存器值、但是我没有在操作鉴定配置中使用 CMPB、您能不能帮助我知道为什么 CMPB 必须以高分辨率更新?  

    以下是使用  CHANNEL B_AS_ZRO_PRD_REF 的唯一情况。

    HRPWM_setCounterCompareValue (EPWM1_base、HRPWM_COUNTER_COMPARE_A、compCount);
    #IF CHANNEL B_AS_ZRO_PRD_REF = 0
    HRPWM_setCounterCompareValue (EPWM1_base、HRPWM_COUNTER_COMPARE_B、compCount);
    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如器件 TRM 的第17.15.1节所述、CMPxHR 在技术上与 CMPx 无关、HRPWM_setCounterCompareValue() func 同时设置这两者。 前者用于生成/控制 ePWMx 的大多数高分辨率行为。 (如果您想知道为什么 CMPB 值完全相关、答案是第376行和第377行!)

    此致、

    Jason Osborn