This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:问题:编程到闪存

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160335/tms320f280039c-problem-program-to-flash

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039

问题定义:

使用 CCS 将代码加载到 LAUNCHXL_F280039中、并可以从闪存运行程序。

2.现在,我设计了一个使用80引脚 TMS320F280039处理器的 uC 板。

3.在  cJTAG 模式下使用 LAUNCHXL_F280039、TMS 和 TCK、并在(2)中将相同的代码加载到设计的 uC 板。

看起来代码是从 RAM 而不是从闪存运行的。 这是因为我可以看到加载代码后由 UC 发出的 PWM 信号、但在电源复位后消失。

请帮助、

以下是.cmd 文件:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

存储器

开始:origin = 0x00080000,length = 0x00000002
BOOT_RSVD:origin = 0x00000002,length = 0x00000126

RAMM0:origin = 0x00000128,length = 0x000002D8
RAMM1:origin = 0x00000400,length = 0x000003F8
// RAMM1_RSVD:origin = 0x000007F8,length = 0x00000008 //根据勘误咨询“Memory:Prepetching Beyond valid Memory”(内存:超过有效内存的预取),保留并不用于代码*/

RAMLS0:origin = 0x00008000、length = 0x00000800
RAMLS1:origin = 0x00008800,length = 0x00000800
RAMLS2:origin = 0x00009000,length = 0x00000800
RAMLS3:origin = 0x00009800,length = 0x00000800
RAMLS4:origin = 0x0000A000,length = 0x00000800
RAMLS5:origin = 0x0000A800,length = 0x00000800
RAMLS6:origin = 0x0000B000、length = 0x00000800
RAMLS7:origin = 0x0000B800,length = 0x00000800

RAMGS0:origin = 0x0000C000,length = 0x00001000
RAMGS1:origin = 0x0000D000,length = 0x00001000
RAMGS2:origin = 0x0000E000、length = 0x00001000
RAMGS3:origin = 0x0000F000、length = 0x00000FF8
// RAMGS3_RSVD:origin = 0x0000FFF8,length = 0x00000008 //根据勘误咨询“Memory:Prepetching Beyond valid Memory”(内存:有效内存之外的预取),保留并不用于代码*/

BootROM:origin = 0x003F8000,length = 0x00007FC0
SECURE_ROM:origin = 0x003F2000,length = 0x00006000

复位:origin = 0x003FFFC0,length = 0x00000002

/*闪存扇区*/
/*组0 */
FLASH_BANK0_SEC0:origin = 0x080002、length = 0x000FFE
FLASH_BANK0_SEC1:origin = 0x081000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_sec2:origin = 0x082000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC3:origin = 0x083000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC4:origin = 0x084000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC5:origin = 0x085000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC6:origin = 0x086000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC7:origin = 0x087000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC8:origin = 0x088000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC9:origin = 0x089000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC10:origin = 0x08A000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC11:origin = 0x08B000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC12:origin = 0x08C000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC13:origin = 0x08D000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC14:origin = 0x08E000、length = 0x001000
FLASH_BANK0_SEC15:origin = 0x08F000、length = 0x001000

/*银行1 */
FLASH_BANK1_SEC0:origin = 0x090000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC1:origin = 0x091000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC2:origin = 0x092000,length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC3:origin = 0x093000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC4:origin = 0x094000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC5:origin = 0x095000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC6:origin = 0x096000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC7:origin = 0x097000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC8:origin = 0x098000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC9:origin = 0x099000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC10:origin = 0x09A000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC11:origin = 0x09B000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC12:origin = 0x09C000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC13:origin = 0x09D000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC14:origin = 0x09E000、length = 0x001000
FLASH_BANK1_SEC15:origin = 0x09F000、length = 0x001000

/*银行2 */
FLASH_Bank2_SEC0:origin = 0x0A0000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC1:origin = 0x0A1000、length = 0x001000
FLASH_Bank2_sec2:origin = 0x0A2000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC3:origin = 0x0A3000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC4:origin = 0x0A4000、length = 0x001000
FLASH_Bank2_SEC5:origin = 0x0A5000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC6:origin = 0x0A6000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC7:origin = 0x0A7000,length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC8:origin = 0x0A8000、length = 0x001000
FLASH_Bank2_SEC9:origin = 0x0A9000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC10:origin = 0x0AA000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC11:origin = 0x0AB000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC12:origin = 0x0AC000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC13:origin = 0x0AD000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC14:origin = 0x0AE000、length = 0x001000
FLASH_BANK2_SEC15:origin = 0x0AF000、length = 0x000FF0

// flash_BANK0_SEC15_RSVD:origin = 0x0AFFF0,length = 0x000010 //根据勘误咨询“Memory: prepetching Beyond valid Memory”(内存:超出有效内存的预取),保留代码且不用于代码*/


CLA1_MSGRAMLOW:origin = 0x001480,length = 0x000080
CLA1_MSGRAMHIGH:origin = 0x001500,length = 0x000080


部分

.cinit:> flash_BANK0_SEC1,align (4)
.text:>> FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4 | FLASH_BANK0_SEC5| FLASH_BANK0_SEC6 | FLASH_BANK0_SEC7、ALIGN (4)
codestart:>开始,align (4)

.stack:> RAMM1
.switch:> FLASH_BANK0_SEC1,ALIGN (4)

#if defined (_TI_EABI)
init_array:> flash_BANK0_SEC1,align (4)
.bss:> RAMLS5
.bss:输出:> RAMLS5
.bss:CIO :>RAMLS5
.data :> RAMLS6
.sysmem:> RAMLS6
.const:> FLASH_BANK0_SEC4 ALIGN (4)
其他
.pinit:> FLASH_BANK0_SEC1 align (4)
.ebss:>> RAMLS5 | RAMLS6
.esysmem:> RAMLS6
.cio:> RAMLS5
econst:> FLASH_BANK0_SEC4
#endif

RAMS0:> RAMGS0
ramgs1:> RAMGS1

.reset:> reset,type = DSECT /* not used,*/

dclfuncs:> FLASH_BANK0_SEC1、ALIGN (4)


#if defined (_TI_EABI)
/* CLA 特定部分*/
Cla1Prog:load = flash_BANK0_SEC4,
运行= RAMLS0、
Load_start (Cla1ProgLoadStart)、
RUN_START (Cla1ProgRunStart)、
Load_size (Cla1ProgLoadSize)、
对齐(4)
其他
/* CLA 特定部分*/
Cla1Prog:load = flash_BANK0_SEC4,
运行= RAMLS0、
Load_start (_Cla1ProgLoadStart)、
run_start (_Cla1ProgRunStart)、
load_size (_Cla1ProgLoadSize)、
对齐(4)
#endif


Cla1ToCpuMsgRAM:> CLA1_MSGRAMLOW
CpuToCla1MsgRAM:> CLA1_MSGRAMHIGH

IQMath:> FLASH_BANK0_SEC1,ALIGN (8)
IQmathTables:> FLASH_BANK0_sec2,align (8)

#if defined (_TI_EABI)
.TI.ramfunc:load = flash_BANK0_SEC1,
运行= RAMLS4
Load_start (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (RamfuncsRunStart)、
run_size (RamfuncsRunSize)、
RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
对齐(4)
其他
.TI.ramfunc:load = flash_BANK0_SEC1,
运行= RAMLS4
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
对齐(4)
#endif

暂存区:>RAMLS1
.bss_cla:> RAMLS1

Cla1DataRam:> RAMLS2
CLA_shared:> RAMLS1
CLADataLS1:> RAMLS1

#if defined (_TI_EABI)
const_CLA:load = flash_BANK0_sec2、
运行= RAMLS1、
RUN_START (Cla1ConstRunStart)、
Load_start (Cla1ConstLoadStart)、
load_size (Cla1ConstLoadSize)、
对齐(4)
其他
const_CLA:load = flash_BANK0_sec2、
运行= RAMLS1、
run_start (_Cla1ConstRunStart)、
Load_start (_Cla1ConstLoadStart)、
load_size (_Cla1ConstLoadSize)、
对齐(4)
#endif

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SibaPrasad、

    如何配置引导模式引脚?  它们是否配置为闪存引导?

    谢谢、此致、
    Vamsi

    可能有帮助的常见问题解答: 如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878674 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 TMS 和 TCK 信号通过 LAUNCHXL_F280039加载代码时、uC 目标板(F280039)、GPIO24和 GPIO32都被上拉至+3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SibaPrasad、

    您是否了解了常见问题解答:  如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878674 

    如果您能够将相同的代码加载到  LAUNCHXL_F280039上的闪存中并执行正常、则可能需要检查电路板。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vamsi、

    请参见、首先我将代码加载到 LAUNCHXL_F280039板上的 F280039 uC。 我可以从闪存运行。

    然后、我要将相同的代码加载到设计的板上。

    因此、我认为闪存配置是正确的。 您是否仍然怀疑配置不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SibaPrasad、

    也许不是。  您可能希望在应用程序中的几个位置保持某些 GPIO 切换、并查看执行代码的位置-这有助于进行调试。

    由于应用本身在 TI 电路板上为您工作、我想这可能是电路板问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能指导我解决我需要调试的可能电路板问题。

    我不太了解切换 GPIO 如何帮助我了解为什么代码未加载到闪存中、

    您是否有此文档、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SibaPrasad、

    由于您已确认代码已映射到链接器 cmd 文件中的闪存、并且也在 launchpad 上执行了该代码、我认为这不是问题。  您是否在独立模式下(在下电上电后不使用 debugprobe)以及使用 launchpad 执行代码?  如果是、您不必为闪存映射进一步调试它。

    代码可能正在从闪存中执行、但可能正在获得复位或未按应有的方式执行。  因此、如果您在代码流中的几个不同位置保持 GPIO 切换、则您将知道代码在没有响应之前执行的位置。

    在执行期间、您是否看到 XRSn 上的任何切换指示复位?

    在您尝试上述操作后、如果您仍然需要有关调试此操作的帮助、我可以让我们的电路板专家查看此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 代码从闪存执行、测试如下:

    1.我使用了板载 XDS100调试器,加载了代码,并在调试器处于活动状态时运行代码。

    2.调试器被取消激活时也运行了代码,USB 连接到我的笔记本电脑以提供 launchpad,结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vamsi 为您提供的长期帮助。 问题迎刃而解、GPIO32连接到缓冲器输出 IC、并在电路板中上拉至+3.3V。 这就是该程序没有跳转到闪存的原因。 我解焊了缓冲器、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SibaPrasad、

    很高兴此电路板问题得到解决、应用程序现在正在引导至闪存。

    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi