This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMDSHSECDOCK 扩展坞中引脚的引脚电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMDSHSECDOCK, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161413/tms320f280039c-pin-voltage-of-pins-in-the-tmdshsecdock-docking-station

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCKSysConfigC2000WARE

您好,  

我有 TMS320F280039C 控制卡和 TMDSHSECDOCK 集线站。 我从 Simulink 运行 LED 闪烁模型、使控制卡中的 D1和 D2 LED 闪烁。 这些 LED 连接到 GPIO 引脚、我尝试测量集线站引脚31上的电压、但仅产生一些噪声。 我希望在连接 LED 的引脚31中提供5V 或3.3V 电压。 我的假设是否正确? 已附加设置的图片。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如 SysConfig 中所示、LED D1和 D2分别连接到接头引脚82和接头引脚86。

    EVM 用户指南https://www.ti.com/lit/pdf/spruiz4中也显示了这种情况

    本指南显示 D1连接到 GPIO31、而 GPIO31连接到插头引脚82。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 感谢您的回复。 在哪里可以找到 sys config 文件? 它是否位于 c2000ware 文件夹中?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 Code Composer Studio 中打开一个支持 SysConfig 的 C2000Ware 示例(查找也具有".syscfg"文件的示例)。

    或-

    您可以在 Web 上浏览 SysConfig、网址为 :https://dev.ti.com/sysconfig

    然后选择"C2000 SysConfig"和您的特定板:

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我将进行检查