This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:看门狗复位和看门狗中断模式

Guru**** 2872170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161780/tms320f28384d-watchdog-reset-and-watchdog-interrupt-mode

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

在 TRM 中、我们说为了避免意外行为、当 WDINT 处于活动状态时、软件不应更改看门狗的配置。 例如、当 WDINT 处于活动状态时、从中断模式更改为复位模式将立即复位器件。

这是一个问题、我的客户启用看门狗中断模式、希望在复位器件之前处理 ISR 中的必要过程。 根据 TRM 中的看门狗说明、他想知道 在 ISR 中完成所需的过程时、将看门狗从中断模式更改为 ISR 中的复位模式然后复位器件是否正确? 或者、在这种情况下、我们是否有其他推荐的方法来重置器件?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    有 SIMRESET 寄存器。 为什么不使用那个生成 XRSn 而不是配置为中断模式的看门狗。

    此致、

    Vivek Singh