This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:了解 CMPSS 的迟滞特性

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160838/tms320f280049c-understanding-hystresis-feature-of-cmpss

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我计划使用 CMPSS 的迟滞功能。 我看到一个名为 COMPHYSCTL 的寄存器。 我将 ADCINB6连接到高比较器的正输入端、将 DAC 基准连接到高比较器的负输入端。 现在、我需要设置迟滞 并确定两个阈值电平。 请就此提供帮助。

COMPHYSCTL 的解释如下。

"

比较器迟滞。 设置上的迟滞量
比较器输入。
0无
1设置为典型迟滞
2设置为典型迟滞的2倍
3设置为典型迟滞的3倍
4设置为典型迟滞的4倍

"

还有其他信息、如下所示。

但我无法理解上述内容、而且信息存在冲突。 什么是"典型迟滞的4倍"? 什么迟滞?

1) 1)这意味着"典型磁滞的4倍"? 什么是典型迟滞? 哪个值乘以4? 请提供公式、以便让我完全理解。

2) 2)向 COMPHYSCTL 写入4 足以设置迟滞?

3) 3)上表(1)中的解释含义是什么? 它说 CMPSS DAC 用作基准。 不过、我将 COMPHYSCTL 置1 来控制迟滞?  COMPHYSCTL 和 CMPS DAC 基准之间有何关系? 它们是如何缩放迟滞的? 哪一个驱动真正的迟滞?

4) 4)我插入到具有迟滞的实际模拟比较器下方。 比较器的正输入和输出之间存在连接。 它提供了迟滞。 但是、我无法为 MCU 内部设置关系。 我只将 ADC 输入连接到 CMPSS 输入。

5) 5)如何确定高阈值和低阈值?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    1) 1)通常、迟滞有助于比较器避免由于少量变化而产生振荡。 具有迟滞功能的比较器为上升输入电压(VH)提供一个跳闸点、为下降输入电压(VL)提供一个跳闸点。 这些跳变点之间的差异是滞后带、如图7-50所示。

    如果 COMPINxP 的电压高于 CMPINxN (或 DACxVAL)、则输出变为高电平。 另一方面、如果 COMPINxP 的电压低于 CMPINxN 加上滞后的总电压、则输出变为低电平。

     

    根据比较器电气特性、典型的迟滞为12 LSB。 可以使用以下公式计算 LSB:

     

    例如、对于该器件、N=12、如果我们使用 VDDA=3.3V、则 LSB 等于805uV。

    如果迟滞为4倍、则迟滞等于4×12×805uV = 38.64mV。

    2) 2)是的、您只需向 COMPHYSCT 写入4即可。

     3) 3)说明(1)表示迟滞取决于 DAC 基准电压。 正如我在上面提到的、LSB 计算公式意味着 LSB 会根据 FSR 值发生变化。 如果我们选择 DAC 基准电压、FSR 等于 DAC 基准电压。 因此、当我们选择电压 VDDA 时、LSB 值将与 LSB 值不同。

     4) 4)在具有迟滞的比较器中、有两个阈值电压:VL 和 VH。 在图7-50中、如果 COMPINxP 的电压高于 CMPINxN (或 DACxVAL)、则输出变为高电平。 另一方面、如果 COMPINxP 的电压低于 CMPINxN 加上滞后的总电压、则输出变为低电平。 实际上、在 MCU 中、通过调整 Rth 值、我们可以获得不同的阈值电压 VL 和 VH 值

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    您的解释非常有用。 感谢你的参与。 我需要再执行一个步骤。

    1) 1) FSR 是什么意思? 它是满量程吗? 请说明。

    2) 2) " N=12 "是否写在任何文档中? 请参阅。 如何找到?

    3) 3)  TMS320F280048的 N 值是多少

    3) 3) VDDA 是否用于计算 DAC 基准? 如果我将 DAC 基准从 VDDA 更改为 VDAC、在计算中它会减小到 VDAC 吗?

    4) 4) LSB 是最低有效位。  "N= 12"意味着 LSB=12?

    5) 5)是否在任何文档中编写了"典型迟滞"?  1x 是否是典型值?  

    6) 6)所以、如果我使用4倍迟滞并且 VDAC 输出= 1.65V、则 VH=1.65V  VL=1.65-38.64mV

    7) 7)我可以将设置电阻作为最大值增加多少?

    8) 8)请回答问题。 总之、迟滞取决于与比较器负输入端的连接。  迟滞取决于 FSR 和 FSR 的变化、具体取决于比较器的反相输入选择。 如果使用内部 DAC、FSR=VDAC、并且如果连接了其他外部输入、则 MCU 的 FSR=VDDA? 如果我更改迟滞、则会为   TMS320F280049C 选择* 12 * 805uV 的迟滞公式

    9) 9)您能否更正下图中的内容?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    不用客气。

    1)是的、它表示满量程范围、这是由 ADC 的基准输入定义的范围。

    2) 2)器件数据表中提到有12位基准数模转换器(DAC)、 https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280049c

    3) 3)根据数据表、N 等于12。

    4) 4) 在数据表中给出的表中、CMPSS DAC 用作迟滞基准。 在我在前一个响应中给出的示例中、我使用了 VDDA = 3.3V。如果您使用 DAC 值、则 FSR 将等于 DAC 值。

    5) 5)如您所知、LSB 是最低有效位、可使用公式计算

    6) 6)迟滞的典型值为1x 或12LSB、技术参考手册 《TMS320F28004x 实时微控制器技术参考手册》(修订版 E)的表16-5中提到了这一点。

    7) 7)是的,正确。

    8) 8)最大值为4倍、在本例中等于38.64mV。

    9) 9)迟滞不取决于反相引脚的电压。 实际上、如7.10.5.1.1节"比较器电气特性"中的表所述、数据表中的迟滞取决于 DAC 基准电压。 根据数据表第7.10.4.1.1节中给出的表格、DAC 基准值可为2.4V ~VDDA。

    10) 10) FSR 的值未正确定义。 实际上、FSR 会根据基准电压变化、基准电压可以是 VDDA 或 DAC 基准电压。

    此致、

    哈迪