This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:ADC 基准电压3.3在配置器中不可用

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161917/tmdscncd280039c-adc-reference-voltage-3-3-not-available-in-configurator

器件型号:TMDSCNCD280039C

您好!

该控制器能够设置3.3V 基准电压、该基准电压在配置器选项中不可用。 仅存在1.65V 和2.5V 电压。 我们应该为3.3V Vref 做些什么?

此致-

Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    很抱歉耽误你的回答。  对于3.3V 内部基准模式、请选择1.65V、因为当选择3.3V 模式时、这是所选择的内部模拟基准电压。  TRM 的第16.2.3.2节中提到了这一点:

    此致、

    Joseph