This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:有关 TIDA-010062的一些问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1138009/tms320f280049-some-issues-about-tida-010062

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

在 调试图腾柱 PFC 电路时、它们是否可以使用二极管代替低频管?

2. 调试图腾柱 PFC 电路(DC/DC)时是否需要电压环路?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、二极管整流器正常、但  在轻负载条件下、当功率级进入 DCM 模式时、它可能失控。 您可以在开始时添加一些负载。

    2、Lab1 用于调试直流开环;Lab2用于调试直流电流环路;Lab3用于调试交流电流环路。 所有这些构建设置都不包含电压环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    感谢您的回复。

    客户使用 Lab2、电流环路 PI 输出 TTLPFC_gi_out 为1或-1、且占空比小于零、如何修改?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAB2用于检查直流输入中的电流环路控制。

    您 可以检查输入电压 是否被正确感测。 如果您的输入电压极性相反、低频 MOS 将被错误触发并使输入短路、这将进一步阻止输入和输出电压设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    不会反转。

    如何确定 LAB2中 PI 稳压器的参数? 如何计算 P 和 I 等近似值

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-010062的示例

    电流环路的 Kp 可为0.5;电流环路的 Ki 可为0.02。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    感谢您的跟进!

    是否有仅电压环路工作的实验? 如果没有、如何根据现有工程修改它?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 Lab4包含电压环路。 针对直流电流环路设置了 LAB2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    谢谢!

    您能否为 Lab4中的电压环路推荐 KP 和 KI 值?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电压环路、可以使用 KP_v = 1.2;KI_v = 0.0002