This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-Q1:TMS320F28035-Q1内部时钟

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161538/tms320f28035-q1-tms320f28035-q1-internal-clock

器件型号:TMS320F28035-Q1

尊敬的 TI 专家:

我对 F28035-Q1在汽车逆变器和电机控制系统中的应用有疑问。 使用内部时钟源而不是外部晶体是否可靠? 是否有任何类似的用例? 有什么需要特别注意的东西吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、

    我在这里的唯一输入是让客户了解内部振荡器(在 DS 中)的容差、该振荡器的频率大约为10MHz +/-4.25%。  如果此容差在应用中是可以接受的、那么我在这里不会有任何问题。  汽车应用通常使用 CAN 总线、总时钟容差为1%、因此如果使用该总线、可能需要外部振荡器。

    最棒的

    Matthew