This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMDSPLCKIT-V3

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879329/ccs-tms320f28069-tmdsplckit-v3

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:AFE031

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我不熟悉 C2000微控制器编程。 我需要将 ePWM 信号从 F28069控制卡发送到 TMDSPLCKIT-V3上的 AFE031、以生成1kHz 正弦信号作为输出

我参考 了 f28004x 的示例 boostxl_afe031_dacmode_main.c、 以及 f28069的示例_2806xEPwmUpDownAq.c。

我对应该使用哪种方法有点困惑。

此外、在读取一个位之后、我尝试制作流程图。 如果我的方向正确还是不正确、请告诉我。

InitSysCtrl()--> InitPieCtrl();--- >InitPieVectTable();--- >epwm1_ISR ;------ >EPWM1_Init() ;--- >EPWM2_Init() ;--- >&DMA_ISR ---- >dma_init();--- >dma_start();---- >McBSP_init();[将数据从 DMA 传输到 McBSP]--- >init_McBSP_SPI ();[将数据从 McBSP 传送到 SPI 外设]--> > HAL_afe031Init(void)----->HAL_afe031_cfgGpio();---->HAL_spi_fifoInit();[get data from f28069 controller SPI]---->HAL_spi_init()----->HAL_afe031_regWrite----final O/P.

请建议。

谢谢您的支持

此致

Ankur Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    我将通过一个链接与您脱机联系、以请求 PLCKITV3随附的 FW 包。  我认为这将是基于您拥有的硬件的最佳选择、并将避免移植较新库的时间。  请在论坛上的通知中查找此请求。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的回答。  

    请告诉我、您需要从我的端点获取哪些详细信息、以及我们何时可以联系我们来讨论该问题。

    谢谢。

    此致

    Ankur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在我们的论坛连接部分发送一对一回复。  将使螺纹保持打开状态、因为我们正在努力闭合。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew  

    是否可以再次连接此设备、或者我是否必须提出新请求?

    此致

    Ankur Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    我相信 Kevin 正在研究这个新话题。  我将把他在这种情况下建议的任何选择交给他。

     如果我们想重新使用旧的 PLCKIT 硬件来移植新的开放源码 FSK 库、我认为可以更简单地让您使用旧的 PLC SW 软件包来了解如何处理通信通道。  如果您希望我重新发送下载请求的链接、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    是的、请向我发送下载请求的链接。

    此致

    Ankur Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    Matt 目前不可用、可能在下周中旬之前无法回复您。  很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    我将结束这一主题、因为我相信您正在与 Kevin 一起努力、共同努力找到最佳的前进道路。

    最棒的

    Matthew