This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:设置双 CAN 模块(CANA 和 CANB)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881184/ccs-tms320f28377s-setup-dual-can-modules-cana-and-canb

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 LAUNCHXL-F28377S 中设置 CAN 总线。 然而、这些示例似乎不适用于此电路板。

我也尝试了 controlSUITE 和 C2000Ware 中给出的示例。 如果有人设法将两个 CAN 总线设置为  

同时运行、请给我建议、让它运行。

谢谢你

Nisal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisal、

    抱歉、您的问题未得到回复。  请告诉我、您尝试使用 launchpad 运行的示例中有哪些?  另请注意、launchpad 上的 CAN 收发器配置为分别连接到 CANRXA 和 CANTXA 的 GPIO70和71。  希望在您尝试过的 CAN 示例中相应地配置这些 CAN 引脚。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 我成功地使用 driverlib 示例启动和运行 CAN 总线。 非常感谢您花时间帮助我。

    此致 Nisal