This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMS32F28388x SYS/BIOS 断点

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882513/tmdscncd28388d-tms32f28388x-sys-bios-break-point

器件型号:TMDSCNCD28388D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSC2000WARE

大家好

我为  TMS320F28388的 CM 开发了一些裸机代码、使用了至少一个点进行调试

但现在 我使用示例 tcpEchoF2838x 与 SYS/BIOS 和  

当我尝试 创建断点时,系统无法执行此操作,并显示消息 Error enabling this function:There is no AET resource to support this job。

那么,如何使用使断点成为可能呢?

此致

Andrii Shevchuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是您超出了硬件断点。 您能清除其中的一些吗?

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/489225/1766863#1766863

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    感谢您的回答。 它是非常有用的信息。 它真的被打开 了"启用 CIO 功能使用"。

    在 DSP 内核(CPU1、CPU2)端、它可以解决问题。

    但在 CM 侧不是。

    加载用于调试的下一个序列

    1) 1)选择  CPU1的调试配置(启动 CPU2和 CM 的 IT 主内核)

    2) 2)通过 cl结冰 按钮调试将固件上传至 CPU1。

    3) 3)连接 CM

    4)并加载 CM 固件- 运行/加载/加载程序、并为 CM 选择*。out 文件。

    CM 的固件是具有自己调试配置的独立项目。

    但是、由于上述启动调试方法(我上传 CM 固件时不考虑调试配置)、

    我不知道具体将哪个调试配置应用到 CM 侧。

    那么、问题是如何为 CM 配置调试系统 、以防调试会话通过上述方式启动?

    此致

    Andrii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrii、

    您是否仍有问题或问题已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    我使用 Systemprintf 查看变量的值、但 CM 仍然存在问题。

    此致

    Andrii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrii、

    对于 CM、您正在使用基于 SysBIOS 的项目? 是否在 cfg 文件中使用 SysMin 进行调试打印?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrii、

    今天、我找到了 F2838xD 器件、并尝试了 DriverLib LED 示例。

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\led。 我能够在 CPU1和 CM 上设置断点。  在 CM 上、只需设置正常断点(而不是硬件断点)。 请参阅下面的屏幕。

    在您的设置中,当您连接 CM 并加载固件时,它是否会转到 main()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrii、

    我创建了一个简单的 SYSBIOS 项目并对其进行了测试。 这对我很有影响。 我要将项目附加到这里。

    e2e.ti.com/.../Tenor_5F00_wrkspc.zip

    只需确保断点窗口中没有 CPU1的任何硬件断点。

    此外、在程序选项屏幕中禁用 CIO。

    System_printf 可在 ROV 经典版 SysMin 中看到。 请参阅下面的屏幕截图。 您还可以看到变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭 TT、因为没有活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    不幸的是,我现在无法快速回答。 但你的人是非常有用的。

    谢谢你。

    此致