This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:TMS320F280041 DSP 电源和接地短路

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878933/tms320f280041-tms320f280041-dsp-supply-and-ground-shorting

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

您好、先生、

我在 项目中使用过 TMS320F280041控制器。 我两次遇到控制器的电源和接地短路等问题。

1) 1)第一个案例

一个位置控制器工作正常 、然后我将控制卡 PCB 移到了其他位置、它不工作。

2)第二个案例

控制 PCB 工作正常、然后我只需测量 控制器 PCB 测试点上的3.3V 电压、然后测量其不工作、控制 器的显示电源和接地短路。

我无法确定问题是否可能。

是 ESD 问题还是其他问题、请帮我解决。

此致、

Bharat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    您能否澄清一下您是使用 TI 生产的控制卡 http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280049C 、还是这是您自己安装了 TMS320F280041器件的定制 PCB?

    在 PCB 或连接器上从外部连接到器件的是什么?  在器件上电之前是否有可能存在外部电压?

    将查找您的答案。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用我们开发的控制卡。

    器件上电前、器件上不会出现外部电压。

    以前,我在  其它开发中使用了 TI TMS320F28069控制器。

    我在  TMS320F28069控制器中从未遇到过这种问题

    请建议任何解决方案。

    此致、

    Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    触摸 PCB 可能会导致 ESD 损坏器件。 我不知道这是否是您的问题、F2806x 和 F28004x 都可能以这种方式受到损坏。

    在开发 F2806x 设计时、这是否是一年中的不同时期? 冬季月份通常为干燥机、会导致更多 ESD 积聚。 您是否得到了新的外套和袜子? 您可能更换了办公室地板、或者 ESD 垫超出规格。 所有这些都是潜在 ESD 损坏的重要因素、因此我的直觉并不是说此设计或 F28004x 微控制器更容易受到 ESD 的影响。

    您的设计可能会出现这种问题、您是否直接将 F28004x 器件更换为 F2806x 设计?

    它可能与 F28004x 器件所接触的环境有关。 您在设计中进行了哪些类型的实验? 您是否已连接到电力电子产品?

    在 F2806x 和 F28004x 之间、TI 制造的评估模块的故障数量没有增加。 因此、我不认为这是 F28004x 特有的问题。  

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然对此有疑问? 由于缺少响应、此主题将很快关闭。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 工作场所采取了额外的预防措施、因此现在我们不会面临这类问题。