This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:TI-OTP 的文档

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/884042/compiler-tms320f28377d-documentation-of-the-ti-otp

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

在数据表中、我在存储器映射(0x70000...0x703FF)中找到了 TI-OTP 部分的位置、但我没有找到函数及其地址的列表。

TI-OTP 的内容是否记录在任何位置?


提前感谢、

1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI OTP 没有任何客户功能、因此在任何文档中都没有提及。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-OTP 存储器部分保留供"TI 使用"。 用户无权访问此存储器。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答、但 TI-OTP 中有用户相关的函数:

    《技术参考手册》(SPRUHM8H)的第11.1.12章(ADC 校准)中记录了 TI 保留的 OTP 中嵌入了用于 ADC 校准的 C 调用函数。

    这些功能有什么作用?

    是否还有其他一些与用户相关的函数?是否在任何地方都记录了这些函数?

    此致、

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    否、截至目前、此信息尚未记录在任何地方。

    您计划将这些功能用于什么用途?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    感谢你的答复。

    我正在探索"TI C2000ware - DeviceSupport"示例。

    文件"F2837xD_ADC.c"中使用以下函数:

    "CalAdcaINL"
    "CalAdcbINL"
    "CalAdccINL"
    "CalAdcdINL"
    "GetAdcOffsetTrimOTP"


    文件"F2837xD_TempSensorConv.c"中使用以下函数:

    "getTempSlope "
    "getTempOffset"


    TI 在其示例中使用这些函数、因此对我来说、它们是与用户相关的函数。
    我认为应该记录所有这些功能的使用情况(至少他们的地址)。


    此外、我不理解为什么 TI-OTP 的完整内容未记录在案。
    也许还有一些与用户相关的功能。


    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    让我与团队核实一下这些地址为什么没有记录下来、看看我们是否考虑向客户公开这些地址。

    请在2-3个工作日内收到我们的回复。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    感谢您在这方面的帮助。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    PG:1576、表11-10.OTP 中的 ADC 校准功能记录了如下所示的功能地址:

    [引述]

    文件"F2837xD_ADC.c"中使用以下函数:

    "CalAdcaINL"
    "CalAdcbINL"
    "CalAdccINL"
    "CalAdcdINL"
    "GetAdcOffsetTrimOTP"

    [/报价]

    我看不到 下面显示的函数地址。 我正在调查我们是否需要记录这一点。

    [引述]
    文件"F2837xD_TempSensorConv.c"中使用以下函数:

    "getTempSlope "
    "getTempOffset"

    [/报价]

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    感谢你的答复。

    我很抱歉。 我使用了较旧版本的 TRM (SPRUHM8I)。 此处未记录 OTP-CAL 函数。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我们在文档中包含了 getTempSenseOffset 和 getTempSenseSlope 指针地址。 这将反映在下一个 TRM 更新周期中。 我在这里更新了您的参考资料。 请关闭此 TT。

    getTempSenseOffset - 0x0703B8

    getTempSenseSlope - 0x0703B6

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    完美!

    非常感谢!

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢;-)