This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:带有轴向电机的 InstaSPIN FOC/MOTION

Guru**** 2533090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882688/tms320f28069m-instaspin-foc-motion-with-axial-motors

器件型号:TMS320F28069M

大家好、

我有一个问题:您是否看到使用 InstaSPIN FOC/MOTION 驱动轴向磁通电机有任何问题?

具体而言、我希望您能获得这种产品:

magnax.com/technology

感谢您提前回答、

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC/Motion 可支持旋转 BLDC/PMSM (PM)或 ACI 电机。 我们对 您上面提到的轴向磁通电机没有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    我认为。 实际上、轴向磁通电机与表面贴装永磁电机相同唯一的区别是它们的定子绕组轴向(沿轴)并且转子的磁体与它对齐。 由于这些电机的巨大能量密度 (高达15 kW/kg)最近在市场上占优势、因此如果我还可以将它们与 INSTASPIN 电机套件配合使用、将非常有用。 您是否也可以询问其他同事?

    由于在此主题中、您的一位同事已经提到了 Instaspin 的可行性、请在此处查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、您能给我一些有关使用 instaspin 轴向电机的说明吗?

    我将不胜感激。

    我还可以对您的评估板之一进行验证。

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我之前没有使用 instaspin 测试任何轴向电机、所以我对此没有任何想法。 您可能会尝试在不进行任何更改的情况下运行电机、我想它应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    感谢您的回答、我将尝试一下、或许我可以帮助其他人进行评估、因为我认为这种电机将属于未来!

    祝你度过美好的一天!

    安德拉斯